- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Chiusura di un progetto
Chiudere un progetto dalla pagina iniziale.
È possibile aprire più progetti alla volta. Quando si aprono altri progetti, si aprono istanze aggiuntive di
FactoryTalk Optix Studio
.- Nella barra degli strumenti principale, selezionareProgetto. Nella pagina iniziale, selezionareChiudi.
SUGGERIMENTO:
Se si apre la pagina iniziale da un progetto aperto e si desidera chiudere la pagina iniziale, selezionare
.

Fornire un feedback