Creazione di un progetto
Un progetto è un contenitore di elementi con i quali si realizza una
Applicazione FactoryTalk Optix
. È possibile creare un progetto locale o un progetto da una posizione remota.- Nella barra degli strumenti principale, selezionareProgetto.Viene aperta la pagina iniziale.
- SelezionareNuovo.
- (Opzionale) Per creare un progetto locale:
- SelezionarePredefinitoper creare un progetto che abbia una finestra predefinita e categorie configurate predefinite oppureVuotoper creare un progetto che non abbia categorie o contenuti configurati inVista progetto.È consigliato usare l'opzionePredefinito.
- InNome, digitare il nome del progetto.
- InPercorso, digitare il percorso del progetto.La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
per passare a un percorso diverso.
- (Opzionale) SelezionareUtilizza controllo versione.Con il controllo versioni abilitato, è possibile eseguire il backup dello stato del progetto in un repository remoto e inviare in push le modifiche locali a un repository remoto.
- (Opzionale) SelezionareCrittografa segreti.MANCIA: Per attivare l'opzioneCrittografa segreti, accedere aFactoryTalk Hub. Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia dei segreti del progetto.
- SelezionareCrea.
- (Opzionale) Per creare un progetto da una posizione remota:
- SelezionareRemoto.
- InURL remoto, immettere l'URL del repository remoto fornito dall'amministratore di sistema per specificare la posizione del progetto remoto che si desidera aprire.
- InPercorso, immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto.
- SelezionareApri.Se si è collegati aFactoryTalk Optix Studio, non è necessario conoscere l'URL remotoo laPercorso.Creare un nuovo progettovisualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account GitHub e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.Viene visualizzatoApertura del progetto da remotonella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
Viene aperto il nuovo progetto. Se era presente un progetto esistente già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix Studio
.Fornire un feedback