- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Salvataggio di un progetto
Salvare il progetto per salvare i progressi. È possibile archiviare progetti localmente, in un repository per il controllo versioni, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
- Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
- Dalla barra degli strumenti, selezionareSalva.Il progetto viene salvato nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
- Dalla barra degli strumenti selezionare, quindi inSalva progetto con nomecompilare:
- Nome. Immettere il nuovo nome del progetto.
- Percorso. Digitare il percorso in cui salvare il progetto. Selezionare e sfogliare una cartella per spostarsi nella posizione.
- (Opzionale)Utilizza controllo versione. Selezionare per tenere traccia delle modifiche al progetto e archiviare il progetto in un repository Git.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Il progetto viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione.
Fornire un feedback