Configurazione del timeout di inattività per una pagina

Utilizzare una NetLogic per configurare un timeout di inattività se si desidera che il timeout si applichi solo a una pagina o un pannello specifico. I timeout di inattività configurati mediante NetLogic non si applicano all'intero progetto.
  1. Selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie dei template
    selezionare
    Script
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Timeout di inattività
    direttamente nella finestra iniziale, come
    MainWindow (type)
    , in
    Vista progetto
    .
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. Con
    IdleTimeoutLogic
    selezionato, in
    Proprietà
    , in
    Abilitata
    , selezionare
    Vero
    per abilitare la NetLogic. Abilitando
    IdleTimeoutLogic
    si abilita il timeout per impostazione predefinita.
  6. In
    Durata
    , immettere il tempo prima del timeout.
  7. In
    Vista progetto
    , espandere
    IdleTimoutLogic
    , quindi selezionare
    OnTimeout
    .
  8. In
    Proprietà
    dopo
    OnTimeout
    , selezionare .
  9. Nel browser, espandere
    Comandi
    , espandere il tipo di comando e selezionare il comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
  10. Fare clic su
    Seleziona
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.