Configurazione delle unità di misura non standard
Configurare le unità di misura non standard nel
Dizionario unità ingegneristiche
. Ad esempio, esprimere il numero di pezzi prodotti in un'ora o il numero di battiti al minuto in unità di misura non standard.Le unità di misura non standard hanno proprietà specifiche. dove X è il valore di input, M è il coefficiente angolare e Q è l'intercetta, che calcola il risultato dell'output Y.
Pendenza
è il coefficiente di conversione per convertire il valore dell'unità standard in unità non standard. Intercetta
è il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento. La conversione viene eseguita utilizzando l'espressione lineare Y = M x X + Q
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModello.
- SelezionareNuovo > Tutti > Unità ingegneristiche.
- SelezionareDizionario di unità ingegneristiche.
- Fare doppio clic sul nuovo dizionario.
- Nella barra del titolo diMeasurementSystemMapche si apre al centro dello schermo, selezionare . Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
- Nella colonnaDimensione fisica, selezionare la quantità di riferimento per l'unità di misura non standard. Ad esempio, per i battiti al minuto, selezionareFrequenza > Hertz.
- Nella colonnaDisplay name, digitare il nome dell'unità di misura.
- Nella colonnaDescrizione, digitare una descrizione dell'unità di misura.MANCIA:NomeeDescrizionesono entrambi traducibili tramite l'oggettoLocalizationDictionary.
- Nella colonnaPendenza, immettere il coefficiente di conversione per il valore dell'unità standard. Ad esempio, immettere 60 per calcolare i battiti al minuto.
- Nella colonnaIntercetta, immettere il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento. Ad esempio, immettere 0.
L'unità di misura risultante viene visualizzata nella colonna
Risultato
.
MANCIA:
Per un esempio di unità di misura non standard che esprime 1 Hz = 60 battiti per minuto, può contenere queste proprietà configurate:
- Quantità fisica. Frequenza.
- Display name. BPM.
- Pendenza. 60.
- Intercetta. 0.
Fornire un feedback