Personalizzazione delle unità di misura standard
Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Personalizzare le unità di misura a livello di progetto per utilizzare diversi sistemi di misura per ciascuna quantità desiderata. Ad esempio, importare i dati da un sensore configurato in formato gradi personalizzati, ma visualizzare il valore in Celsius al runtime. Per personalizzare le unità di misura, mappare le misurazioni nella
Mappa dei sistemi di misura
.- InVista progetto, selezionare il nodo principale del progetto.
- InProprietà, dopoMappa dei sistemi di misura, selezionareModifica con Editor del sistema di misura.
- Nella barra del titolo diMeasurementSystemMapche si apre al centro dello schermo, selezionare . Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
- Nella colonnaDa, selezionare la quantità di input di interesse o il valore dal sensore. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali nelle tre colonne rimanenti.
- Nelle colonneSistema internazionale di unità di misura,Sistema consuetudinario statunitenseeSistema imperiale britannico, selezionare le unità di misura target desiderate.
Fornire un feedback