Add a trend object

Aggiunta di un oggetto trend

Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend.
  1. In
    Vista progetto
    aggiungere un oggetto
    Trend
    .
    Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Trend
    .
  2. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Modello
    e un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  3. In
    Query
    , immettere una query SQL per filtrare i dati.
    Per ulteriori informazioni sulle query, vedere Trend e Query SQL.
  4. Sotto
    Penne
    , creare un collegamento dinamico tra
    PennaDiTrend1
    e l'origine dati della penna.
    Origini dati della penna
    Tipo di dati
    Target del collegamento dinamico
    Valori in tempo reale di una variabile specifica
    Una variabile.
    Valori in tempo reale campionati da un logger dei dati
    La proprietà
    Ultimo valore
    di un logger dei dati.
    Valori storici delle variabili archiviati in un database
    La colonna di interesse in un database.
  5. (Opzionale) Aggiungere un asse Y aggiuntivo facendo clic con il pulsante destro del mouse su
    PennaDiTrend
    e selezionando
    YAxis
    .
    MANCIA: L'aggiunta di un YAxis aggiuntivo a un oggetto Penna Di Trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietà
    Valore massimo
    e
    Valore minimo
    .
  6. (Opzionale) Per aggiungere una penna, accanto a
    Penne
    , selezionare
    Aggiungi
    e ripetere 4.
  7. (Opzionale) Configurare le proprietà dell'oggetto Trend.
    Per ulteriori informazioni, vedere Trend e Penna di trend.
  8. (Opzionale) Associare il metodo
    Aggiorna
    dell'oggetto
    Trend
    a un evento.
    Ad esempio, associare il metodo
    Aggiorna
    all'
    evento MouseClick
    di un oggetto
    Pulsante
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.