Change the user authentication mode

Modifica della modalità di autenticazione utente

Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per il progetto in modo da consentire agli utenti
Windows®
locali e agli utenti di Active Directory di accedere a
Applicazione FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Se si utilizza la modalità di autenticazione utente di Active Directory, i gruppi associati agli utenti vengono interrogati da Active Directory e mappati con i gruppi esistenti in
Vista progetto
. Ad esempio:
  • Un utente appartiene a un gruppo nel modello.
  • Esiste lo stesso gruppo in Active Directory.
  • In Active Directory, l'utente non appartiene al gruppo.
  • L'utente viene rimosso dal gruppo nel modello.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , selezionare il nodo del progetto.
  2. In
    Proprietà
    , in
    Modalità di autenticazione
    , selezionare il tipo di autenticazione che consente a specifici utenti di accedere:
    • Solo modello
      . Utenti creati in
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • Solo locale
      . Utenti
      Windows
      locali.
    • Solo dominio
      .Utenti di Active Directory.
    • Dominio e locale
      .Utenti
      Windows
      locali e di Active Directory.
    • Qualsiasi
      . Utenti di qualsiasi tipo.
  3. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal