Configurazione dei criteri password per un progetto
Configurare le proprietà del nodo del progetto per configurare un criterio password per gli utenti dell'applicazione al runtime.
Le proprietà dei criteri password specificano la lunghezza, la validità e la cronologia della password. Configurare le proprietà o creare collegamenti dinamici alle proprietà per modificare la password al runtime:
- InVista progetto, selezionare il nodo del progetto.
- InProprietàespandereCriterio passworde specificare:
- Validità massima password. Il numero massimo di giorni prima che gli utenti debbano modificare la password.
- Applica cronologia password. Specificare il criterio per l'utilizzo di password precedenti. Immettere 1 per non consentire di utilizzare password precedenti o immettere 0 per consentire di utilizzare password precedenti. Immettere un numero maggiore di 1 per limitare a quel valore il numero di password che l'utente può riutilizzare.
- Validità minima password. Il numero minimo di giorni prima che gli utenti possano modificare la password.
- Lunghezza minima password. Il numero minimo di caratteri che una password deve contenere.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback