Add version control to an existing project

Aggiunta del controllo versioni a un progetto esistente

Se si crea un progetto che non dispone del controllo delle versioni, non compaiono icone per il commit, push o pull delle modifiche o per visualizzare la cronologia.
Aggiungere il controllo delle versioni a un progetto esistente tramite l'opzione
Salva con nome
. Se si seleziona
Utilizza controllo versione
,
Salva con nome
crea un repository locale per il progetto. È quindi possibile salvare e confermare le modifiche come se fosse stato creato il progetto con il controllo delle versioni.
  1. Dopo aver aperto il progetto che non ha il controllo delle versioni configurato, nella barra degli strumenti principale selezionare la freccia in giù dopo , quindi selezionare
    Salva con nome
    .
  2. In
    Salva progetto con nome
    , immettere:
    • Nome
      . Il nome del progetto.
    • Percorso
      . La cartella che conterrà il progetto.
    • Utilizza controllo versione
      . Selezionare per aggiungere il controllo delle versioni al progetto.
      MANCIA:
      Se il progetto ha già il controllo delle versioni e
      Utilizza controllo versione
      è già selezionato,
      FactoryTalk Optix Studio
      crea un nuovo repository locale per il progetto senza cronologia di commit precedente.
  3. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.