- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione del controllo versioni
Ogni progetto utilizza il controllo delle versioni per impostazione predefinita. Se nel computer è già in uso il controllo delle versioni, viene configurato automaticamente in
FactoryTalk Optix Studio
. Se nel computer non si sta già utilizzando il controllo delle versioni, configurare il controllo delle versioni in FactoryTalk Optix Studio
.- Nella barra del titolo , selezionareOpzioni di FactoryTalk Optix Studio.
- InConfigurazione utente controllo versione, inNome utente, digitare il nome utente.SUGGERIMENTO:Nome utenteè il nome che appare accanto ai commit quando si apreVisualizza cronologiaper un progetto. Visualizza cronologia identifica i commit con un avatar che utilizza la prima lettera del nome.
- InEmail utente, digitare il proprio indirizzo email.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback