Commit delle modifiche a un repository locale
Salvare le modifiche apportate a un progetto per salvare le modifiche solo nel computer locale. Le modifiche salvate non vengono sottoposte a backup in un repository. Consente di confermare le modifiche in modo che il backup delle modifiche venga eseguito nel repository locale che si trova nella cartella del progetto nel computer locale.
- SelezionareSalva ed esegui commit.
- Se il controllo delle versioni non è configurato e viene visualizzato il messaggio "È necessario configurare un nome utente e un'e-mail utente nelle opzioni di FactoryTalk Optix Studio prima di poter effettuare un commit":
- Nella barra del titolo diFactoryTalk Optix Studio, selezionareOpzioni di FactoryTalk Optix Studio.
- InConfigurazione utente controllo versione, inNome utente, digitare il nome utente.MANCIA:Nome utenteè il nome che appare accanto ai commit quando si apreVisualizza cronologiaper un progetto. Visualizza cronologia identifica il commit con la prima lettera del nome utente.
- InEmail utente, digitare il proprio indirizzo email.
- SelezionareSalva.
- InSalva ed esegui commit, inMessaggio di commit, digitare una descrizione delle modifiche che si stanno accettando.
- SelezionareOK.
Fornire un feedback