- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Anteprima pull
Eseguire il pull delle modifiche dal repository remoto per visualizzare conflitti tra il progetto locale e il progetto remoto.
L'anteprima mostra i valori modificati e gli oggetti rimossi. Mantenere la modifica nel progetto locale o apportare modifiche nel progetto remoto. Un esempio di 
Anteprima pull
può includere:
Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Righe di modifiche o conflitti evidenziati. |
B | Selezionare Porta tutto in locale per accettare tutte le modifiche locali. Selezionare Porta tutto in remoto per accettare tutte le modifiche nel repository remoto. |
C | Filtrare le modifiche nell'anteprima visualizzando Tutto il contenuto del progetto, solo gli Aggiornamenti al progetto o solo i Conflitti nel progetto. |
D | Selezionare ![]() ![]() |
Selezionare un conflitto a sinistra di una riga per accettare la modifica locale. ![]() | |
F | Selezionare un conflitto a destra di una riga per accettare la modifica remota. ![]() |
G | Un'icona nella riga indica:
|
Fornire un feedback