Push delle modifiche apportate al repository remoto

Eseguire il push delle modifiche apportate a un repository remoto per eseguire il backup del progetto in una posizione diversa dal computer locale e fornire il controllo delle versioni per il progetto. Le modifiche push apportate al repository remoto sono disponibili per altri utenti che lavorano nel progetto.
Quando sono presenti modifiche da inviare in push, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali disponibili per push" nella barra di stato e l'icona
Push a remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da inviare in push.
.  
IMPORTANTE: Quando si esegue il push delle modifiche nel repository remoto, il progetto deve essere sincronizzato, oppure viene richiesto di eseguire il pull dal repository remoto e risolvere i conflitti. Quando sono presenti modifiche da ricevere in pull, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali e remote disponibili per push e pull" nella barra di stato e
Pull da remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da ricevere in pull. 
  1. Dal progetto aperto, selezionare
    Push a remoto
    .
  2. Se non si dispone di un'identità utente
    FactoryTalk Optix Studio
    e pertanto non si è autorizzati in GitHub al push delle modifiche al repository remoto, viene visualizzato il messaggio "Aprire GitAuthHandler.exe? https://github.oplatform.it desidera aprire questa applicazione" per aprire GitHub e creare l'identità.
    1. (Opzionale) Per consentire sempre a GitHub di aprire il collegamento per autenticarsi, selezionare
      Consenti sempre a github.platform.it di aprire collegamenti di questo tipo nell'app associata
      .
    2. Selezionare
      Apri GitAuthHandler.exe
      . La propria identità viene aggiunta e si è autorizzati al push delle modifiche nel repository remoto.
  3. (Opzionale) Se è abilitato il controllo delle versioni per un progetto locale e si sta eseguendo il push delle modifiche dal progetto locale alla prima volta, è possibile associare il progetto a un repository remoto:
    1. In
      Configura posizione remota
      , in
      Posizione remota
      , digitare l'URL del repository remoto.
    2. Selezionare
      OK
      .
  4. Se le modifiche non vengono prima salvate e non viene eseguito il commit, in
    Salva ed esegui commit
    , nel
    Messaggio di commit
    , immettere una descrizione delle modifiche, quindi selezionare
    OK
    .
Le modifiche vengono applicate al repository remoto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.