Creazione di oggetti Motor
Creare dati dell'oggetto d'esempio Motor per popolare la lista e gli indicatori.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModele selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare e immettereMotor.
- Aggiungere e configurare variabili:
- InProprietà, in alto, aggiungere due variabili selezionando e selezionandoVariabile.
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando e immettendo:
- Speed
- Acceleration
- Convertire l'oggetto Modello in un tipo di oggetto:
- InVista tipi, fare doppio clic suModello.
- DaVista progetto, trascinareMotorinVista tipi.
- Creare e organizzare le istanze dell'oggetto Motor:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaModele selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionare e immettereMotorObjects.
- InVista progettotrascinareMotornella cartellaMotorObjects.
- Creare nove istanze dell'oggetto Motor trascinandoMotorTypedal riquadroVista tipinella cartellaMotorObjectsnel riquadroVista progetto.
- Configurare ogni istanza dell'oggetto Motor:
- InVista progetto, selezionare un Motor.
- InProprietà, impostare i valori delle proprietàAccelerationeSpeed.È possibile immettere qualsiasi valore di tipo valido.Ad esempio, immettere:ProprietàValoreAcceleration1Speed11
Fornire un feedback