Create a linear gauge

Creazione di un indicatore lineare

Creare un indicatore lineare che indichi la temperatura.
  1. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Indicatore lineare
    .
  2. Nel riquadro
    Proprietà
    , impostare il valore della variabile
    Modificabile
    su
    False
    .
  3. Creare una variabile:
    1. Nel riquadro
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Add
      e selezionare
      Variabile analogica
      .
    2. Creare un collegamento dinamico avanzato tra la proprietà
      VariabileAnalogica1
      e la variabile
      VariabileAnalogica1
      effettiva mediante la modalità di binding.
      DynamicLink
      ProjectName
      Model
      VariabileAnalogica1
      Modalità di binding tra unità ingegneristiche Padre e Origine
      Impostare l'unità ingegneristica localizzata padre.
    3. Creare un collegamento dinamico tra
      Limite basso
      e
      ProjectName
      Modello
      VariabileAnalogica1
      EURange
      Limite basso
    4. Creare un collegamento dinamico tra
      Limite alto
      e
      ProjectName
      Modello
      VariabileAnalogica1
      EURange
      Limite basso
    5. Impostare
      Vincola
      su
      True
      .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  4. Collegare la variabile alias:
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      IndicatoreLineare1
      VariabileAnalogica1
      .
    2. Creare un collegamento dinamico tra
      Valore minimo
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      IndicatoreLineare1
      VariabileAnalogica1
      EURange
      Basso
      .
    3. Creare un collegamento dinamico tra
      Valore massimo
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      IndicatoreLineare1
      VariabileAnalogica1
      EURange
      Alto
      .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal