Creazione di variabili

Creare una variabile che simula i dati raw ricevuti da un controller e una variabile analogica che presenta i dati controller come unità di temperatura.
  1. Creare una variabile che simula i dati raw ricevuti da un controller:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      e immettere
      FromPLC
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare il valore della proprietà
      FromPLC (Int32)
      su
      60
      .
  2. Creare una variabile analogica che presenta i dati controller come unità di temperatura:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile analogica
      .
    2. Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      AnalogValue
      e
      ProjectName
      Modello
      FromPLC
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    3. Accanto al collegamento dinamico, selezionare
      <Nessuna>
      e selezionare
      Temperatura: gradi Celsius
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.