Creazione di una variabile

Creare una variabile che indica la temperatura corrente.
  1. Creare la variabile:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      e immettere
      Temperature
      .
  2. Configurare la variabile:
    1. In
      Proprietà
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      Float
      .
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Temperature
      e selezionare
      Nuovo
      Intervallo
      .
    3. In
      EURange
      , impostare
      Limite alto
      su
      100
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.