Integrazione dell'interfaccia con la NetLogic

Fare in modo che il pulsante attivi la modifica del testo dell'etichetta quando si seleziona il pulsante.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare
    Pulsante1
    .
  2. In
    Eventi
    , accanto a
    MouseClickEvent
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    ProjectName
    NetLogic
    NetlogicDiRuntime1
    SetLabelTextToHelloWorld
    .
  3. Creare un collegamento dinamico tra
    labelNodeId
    e
    Etichetta1
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.