Sviluppare una NetLogic che conta i file

Questa NetLogic C# calcola il numero di file nella cartella del progetto e restituisce il risultato nel parametro di output.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    NetLogic
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionare
    Edit
    e immettere
    CountFiles
    .
  3. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  4. Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:
    #region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
  5. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.