- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di utenti
Creare un tipo di utente con una proprietà personalizzata che controlla se viene visualizzata o nascosta un'etichetta orologio nell'interfaccia utente.
- Creare un utente:
- InVista progettoespandereSicurezza.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suUtentie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionare e immettereUserPersistentSettings.
- InProprietà, in alto, selezionare e selezionareVariabile.
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare e immettereShowClock.
- Accanto alla variabile, selezionareInt32e selezionareBoolean.
- Creare un tipo di utente:
- InVista tipi, fare doppio clic suSicurezzae quindi fare doppio clic suUtenti.
- Dal riquadroVista progetto, trascinareUserPersistentSettingsnellaVista tipi.
- Creare una cartella per il nuovo tipo di utente:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suUtentie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionare e immettereUsersPersistentSettings.
- Aggiungere utenti con impostazioni persistenti:
- InVista progetto, passare il puntatore del mouse suUserPersistentSettings, selezionare e immettereBob.
- TrascinareBobinUsersPersistentSettings.
- InProprietà, impostarePasswordsutest.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaUsersPersistentSettingse selezionare .
- Nel riquadroProprietà, impostarePasswordsutest.
- Passare il puntatore del mouse sull'utente, selezionare e immettereJane.
Fornire un feedback