IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
Scrive il valore passato nel primo argomento della variabile da cui viene richiamato. Il secondo argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Argomenti
- value(UAValue)
- Il valore da scrivere.
- timeoutMilliseconds(double)
- Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.MANCIA: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è30000(30 secondi).
Esempio
Nell'esempio seguente, il valore
42
viene scritto nella variabile Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fornire un feedback