Installazione di pacchetti NuGet in Visual Studio
Installare i pacchetti NuGet utilizzando NuGet Packages Manager.
Impostare Visual Studio come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- Installare i pacchetti NuGet necessari. Vedere Installare e utilizzare un pacchetto NuGet in Visual Studio | Microsoft Docs
- Selezionare il progetto per aprire il fileCSPROJ.
- Nel fileCSPROJ, dopo la proprietà<AppendTargetFrameworkToOutputPath>false</AppendTargetFrameworkToOutputPath>, aggiungere la proprietà<CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>.
- Salvare il fileCSPROJ.
- Compilare il progetto.
Fornire un feedback