Configurare il debugger
Configurare il debugger di Visual Studio o Visual Studio Code.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- Se si utilizza Visual Studio:
- Dal menuDebug, selezionareAttach to Process.Viene visualizzata una finestra che mostra tutti i processi in esecuzione sul computer.
- Accanto aAttach to, fare clic suSelecte selezionareAutomatic. SelezionareOK.
- InAvailable Process, selezionare uno dei seguenti elementi:
- FTOptixRuntime.exe
- Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
- FTOptixStudio.exe
- Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
- SelezionareAttach.Si avvia la modalità di debug.
- Se si utilizza Visual Studio Code:
- Aprire il riquadroRun and Debugpremendo .
- Dall'elenco nella parte superiore del riquadro, selezionare:
- Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
- Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
- Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
- Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
- SelezionareStart Debuggingo premere.F5
Fornire un feedback