Avviare il debug sulla macchina di sviluppo
Trasferire l'applicazione di runtime sulla macchina remota e avviare il processo di debug nella macchina di sviluppo.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- DaFactoryTalk Optix Studio, trasferireFTOptixApplicational dispositivo target:
- Dalla barra degli strumenti, accanto aIn esecuzione
- Selezionare ilIn esecuzione
- Se necessario, specificare le credenziali richieste e selezionareOK.
- In Visual Studio, avviare il processo di debug:
- Dal menuDebug, selezionareAttach to Process.
- ImpostareConnectionTypesuDefault.
- InConnectionTarget, impostare il nome e la porta annotati durante l'esecuzione della procedura Preparare il computer di Preparare il computer di destinazione del debug remoto.
- SelezionareFinde selezionare il dispositivo target.
- Nellafinestra Windows authentication, immettere le credenziali utente del dispositivo target.
- InProcesso disponibile, selezionare il processoFTOptixRuntime.exe.
- SelezionareAttach.
Viene avviato il processo di debug. Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug in Visual Studio.
Fornire un feedback