Aggiunta di una libreria di terze parti al progetto Visual Studio Code
Aggiungere una libreria .NET di terze parti modificando il file di progetto
CSPROJ
.Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Copiare gli assemblati .NET della libreria nella cartella di progettoProjectFiles/NetSolutiondiFactoryTalk Optix Studio.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
- In Visual Studio Code, aprire il file di progettoCSPROJ.
- Aggiungere l'elemento<Reference>seguente come elemento figlio dell'elemento<ItemGroup>.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
- library
- La libreria da aggiungere. Ad esempio:MyLibrary
- path
- Percorso della libreria da 1. Ad esempio:..\MyLibrary.dll
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup> - Salvare il fileCSPROJ.
Fornire un feedback