Esempio di pulsante

Utilizzare questo oggetto per eseguire metodi a runtime. I pulsanti possono contenere testo o immagini.
Esempio di pulsante
Controlli a tre tasti con stili diversi applicati.
graphic showing three different button styles

Eventi

È possibile attivare i metodi con gli oggetti
Pulsante
utilizzando questi eventi:
Evento
Quando è generato a runtime
Evento MouseClick
Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene cliccato o toccato.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Caso d'uso

Attivare azioni diverse, ad esempio:
  • Avviare la generazione di report.
  • Riconoscere un allarme attivo.
  • Segnalare una condizione di emergenza.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.