Esempio di casella di controllo

Utilizzare questo oggetto per impostare e visualizzare un valore booleano a runtime.
Casella di controllo selezionata
Il valore della variabile associata è Vero.
Casella di controllo deselezionata
Il valore della variabile associata è Falso.
Esempio di casella di controllo
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox

Caso d'uso

Abilitare o disabilitare una o più funzioni in una
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.