Esempio di pulsante a discesa

Usare questo oggetto per aprire o chiudere un pannello quando è selezionato un pulsante.
Esempio di pulsante a discesa
animated image that shows a content panel being displayed when the button is clicked

Caso d'uso

Aprire un pannello contenente ulteriori opzioni o informazioni quando si seleziona un pulsante.
MANCIA: Se non è disponibile abbastanza spazio in larghezza o in altezza rispetto alla direzione di apertura impostata, il pannello viene aperto in senso inverso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.