Esempio di pulsante di opzione

Utilizzare questo oggetto per selezionare un elemento da un gruppo di opzioni che si escludono a vicenda a runtime.
MANCIA: Per creare un gruppo di opzioni che si escludono vicenda, creare diversi oggetti
Pulsante di opzione
sotto un singolo oggetto contenitore.
Esempio di pulsante di opzione
animated screen shot showing the ability to select one of three options

Caso d'uso

Scegliere un'opzione che escluda altre opzioni. Ad esempio, selezionare un elemento da un elenco di componenti meccanici alternativi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.