- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Esempio di casella di selezione
Utilizzare questo oggetto per consentire agli operatori di aumentare o diminuire un valore numerico utilizzando i pulsanti o la tastiera.
Caso d'uso
Modificare il valore di una variabile analogica, ad esempio un set point di temperatura.
Fornire un feedback