Aggiunta di una penna linea

Aggiungere una penna linea scalare per visualizzare la distanza tra due valori di variabili.
  1. In
    Vista progetto
    selezionare o creare un oggetto
    GraficoXY
    .
  2. Creare due variabili del tipo di dati
    Number
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Penne
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    Penna linea scalare
    .
  4. Creare collegamenti dinamici tra le proprietà
    X
    e
    Y
    e le variabili.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.