Barra degli strumenti principale
La barra degli strumenti principale nella parte superiore dell'interfaccia utente contiene i pulsanti usati da tutte le visualizzazioni.
Elemento | Descrizione | Funzione |
---|---|---|
Progetto | Apre la Pagina iniziale. La Pagina iniziale consente di creare, aprire o chiudere un progetto. | |
Salva | Salva il progetto. Selezionare un'opzione dall'elenco per:
| |
Salva ed esegui commit | Salva le modifiche ed esegue il commit delle modifiche per eseguire il backup nel repository locale. | |
Push a remoto | Esegue il push delle modifiche salvate e in commit nel repository remoto per consentire agli utenti di visualizzare le modifiche più recenti al progetto. | |
Pull da remoto | Esegue il pull delle modifiche più recenti dal repository remoto per visualizzare le modifiche più recenti apportate da altri utenti. | |
Visualizza cronologia | Visualizza la cronologia delle modifiche apportate al progetto. Ripristinare eventuali commit per tornare a una versione precedente del progetto. | |
Annulla | Annulla l'ultima operazione. | |
Ripeti | Ripete l'ultima operazione. | |
Sfoglia file di progetto | Apre la finestra delle risorse di progetto per visualizzare, importare o eliminare file di progetto (quali immagini, video, documenti e certificati). | |
Librerie dei template | Apre le librerie predefinite e personalizzate e le variabili dei template. | |
Apri Soluzione .NET | Apre il progetto .NET per incorporare funzionalità aggiuntive utilizzando codice C# personalizzato. | |
Apri pagina dashboard | Apre un dashboard di configurazione per iniziare a progettare l'interfaccia utente. Selezionare l'elenco per configurare il dispositivo collegato, il logging dei dati e le ricette, oppure gestire utenti e gruppi. | |
Arresta | Arresta l'applicazione in esecuzione sul dispositivo client. | |
Esegui su emulatore | Compila, trasferisce ed esegue l'applicazione sul dispositivo client o sull'emulatore selezionato. Selezionare un dispositivo client diverso dall'elenco. | |
VPN | Apre una connessione VPN. | |
Desktop remoto | Apre una connessione Desktop remoto. |
Fornire un feedback