Configurazione di un allarme digitale

Configurare un semplice allarme booleano che avvisa l'utente della presenza di problemi su Motor1 a runtime.
MANCIA: Per impostazione predefinita, un allarme digitale si attiva quando la
Variabile di input
è uguale a
1
. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di allarmi.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Allarmi
    e selezionare
    Nuovo
    Allarme digitale
    .
  2. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra la
    Variabile di input
    e la variabile
    Motor1Alarm
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  3. In
    Messaggio
    , immettere un messaggio di avviso.
    Ad esempio, immettere
    Motor1 alarm
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.