Configurazione di un interruttore per simulare gli allarmi

Configurare un interruttore che simula gli allarmi di Motor1.
  1. In
    Vista progetto
    fare doppio clic su
    Page2 (type)
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Page2 (type)
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Interruttore
    .
  3. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Attivo
    e la variabile
    Motor1Alarm
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  4. Nell'editor, disporre
    Interruttore1
    in base alle proprie preferenze.
Usare l'interruttore per simulare gli allarmi nella parte inferiore di Page2
A runtime:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.