Configurazione dei controlli della temperatura
Creare oggetti Etichetta, Casella di testo e Indicatore lineare per visualizzare e controllare la variabile di temperatura.
- InVista progettofare doppio clic suPage1 (type).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type), quindi selezionare .
- InProprietà, impostareTestosuTemperature:.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe la variabileTemperature.MANCIA: È possibile creare il collegamento dinamico rilasciando la variabileTemperaturedallaVista progettosul valore della proprietàTestodellaCasella di testoinProprietà.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suPage1 (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree la variabileTemperature.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Nell'editor, disporre gli oggetti in base alle proprie preferenze.
Fornire un feedback