Creazione di variabili

Creare variabili che definiscono un allarme motore, una temperatura e singoli ingredienti.
MANCIA: Invece di creare variabili manualmente, è possibile importare variabili del controller in modalità offline. Vedere Importazione delle variabili del controller.
  1. In
    Vista progetto
    , creare cinque variabili facendo clic con il pulsante destro del mouse su
    Model
    e selezionando
    Nuovo
    Variabile
    .
  2. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
    Edit
    e immettendo:
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. In
    Vista progetto
    , selezionare
    Motor1Alarm
    .
  4. In
    Proprietà
    , selezionare
    Int32
    e selezionare
    Boolean
    .
    Il tipo di valore della variabile viene modificato in Booleano. Questo è necessario per l'allarme digitale che verrà configurato in un secondo momento.
Variabili create
Prendere una nota della posizione della variabile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.