Configurazione della finestra principale

La finestra principale contiene tutti gli elementi grafici visualizzati in fase di progettazione in
FactoryTalk Optix Studio
e a runtime nell'
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. In
    Vista progetto
    espandere
    UI
    e fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
    L'area della finestra principale viene visualizzata nell'editor. La finestra principale non contiene elementi grafici.
  2. In
    Proprietà
    impostare
    Larghezza
    su
    1080
    e
    Altezza
    su
    600
    .
    Le dimensioni iniziali della finestra principale sono ora
    1080 x 600
    . A runtime, è possibile ridimensionare la finestra principale in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento, vedere Convenzioni sulle dimensioni.
    MANCIA: Per adattare l'applicazione alla risoluzione dello schermo, è possibile impostare diversi valori di
    Larghezza
    e
    Altezza
    . In alternativa, è possibile impostare
    Schermo intero
    su
    True
    ; tuttavia, è più semplice sviluppare e visualizzare l'anteprima delle applicazioni con l'impostazione predefinita
    Falso
    .
    Finestra principale vuota ridimensionata nell'editor
  3. (Opzionale) Se si desidera che la finestra dell'applicazione sia mobile sopra le altre finestre, impostare
    In primo piano
    su
    True
    .
  4. (Opzionale) Impostare
    Didascalia
    per fornire un titolo personalizzato alla finestra dell'applicazione.
    Ad esempio, impostare
    Didascalia
    su
    Quick start application
    per sostituire il titolo predefinito della finestra
    FTOptixRuntime
    .
Finestra principale vuota con una didascalia personalizzata
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.