Anomalie note

L'elenco identifica le anomalie note in
FactoryTalk Optix Studio
versione 1.0.3.
Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Errore di apertura del progetto presente in OneDrive [1911544]
Quando un progetto è presente in OneDrive, il trascinamento di un aggiornamento dal repository remoto può causare un errore quando il progetto viene aperto. Riavviare
FactoryTalk Optix Studio
e riaprire il progetto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Incompatibilità tra FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Motion Analyzer [1844818]
L'installazione di
FactoryTalk Optix Studio
e FactoryTalk Motion Analyzer sullo stesso computer impedisce il funzionamento di FactoryTalk Motion Analyzer.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
L'errore di scrittura del tag viene visualizzato su tutti i controlli che fanno riferimento al tag nell'errore [1765666]
Quando si verifica un errore di scrittura di un tag, ad esempio durante la scrittura su un tag di sicurezza, il messaggio di errore previsto viene visualizzato brevemente su tutti i controlli che fanno riferimento al tag. L'errore viene visualizzato sulle etichette invece che sui controlli che tentano di scrivere sul tag.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Impossibile connettersi ai controller Logix dall'emulatore utilizzando FactoryTalk Optix Studio nella versione Web [1900931]
Impossibile leggere e scrivere nei controller logici quando si emula un progetto utilizzando
FactoryTalk Optix Studio
nella versione Web. Utilizzare l'editor desktop
FactoryTalk Optix Studio
per emulare progetti che fanno riferimento ai controller logici.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
La linea di trend viene tracciata quando nessun dato viene loggato per un dato periodo di tempo [1911501]
Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Gli eventi MouseClick e MouseUp si eseguono quando si fa clic e si tiene premuto un pulsante quando il desktop remoto non è attivo [1932679]
Facendo clic e tenendo premuto un pulsante sul desktop remoto quando il desktop remoto non è attivo, il pulsante viene automaticamente incrementato se configurato con gli eventi MouseUp e MouseClick. Ciò è dovuto al fatto che rendendo attivo il desktop remoto facendo clic e tenendo premuto il pulsante, si eseguono automaticamente gli eventi MouseUp e MouseClick.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.