Visibilità di un allarme attivo

Configurare la proprietà
Attivo
di un oggetto grafico per rendere visibile un allarme a runtime. Collegare dinamicamente la variabile
Attivo
dell'oggetto grafico alla variabile
Attivo
di un allarme. A runtime, l'aspetto dell'elemento grafico cambia quando l'allarme è attivo.
La variabile
Attivo
non richiede scripting o NetLogic. Ad esempio, è possibile creare un allarme digitale e associare la proprietà
Attivo
di un elemento grafico, ad esempio un LED, alla variabile
Attivo
di un allarme digitale o di un altro allarme. Il LED si illumina a runtime quando l'allarme raggiunge i limiti o stati configurati.
Prerequisiti
  • Aggiunta di un oggetto grafico LED a una finestra
  • Creazione e configurazione di un allarme
  1. Per rendere visibile un allarme attivo
  2. In
    Vista progetto
    , aprire la finestra che contiene il LED e selezionare il LED.
  3. In
    Proprietà
    del LED, in
    Attivo
    , selezionare
    Modifica collegamento dinamico
    .
  4. Nell'
    Editor dei collegamenti dinamici
    , espandere la cartella
    Allarmi
    ed espandere l'allarme.
  5. Selezionare la variabile
    Attivo
    per l'allarme.
  6. Scegliere
    Seleziona
    .
Il LED ora si illumina con il colore indicato in
Proprietà
quando l'allarme è attivo. Il colore predefinito per il LED è rosso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.