Configurazione della firma di audit

Utilizzare AuditSigning per richiedere agli utenti di fornire firme elettroniche.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. Cercare
    Signing Workflows
    nella finestra
    Librerie
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Workflow di firma
    nella cartella
    UI
    del riquadro
    Vista progetto
    .
    Nel riquadro
    Vista progetto
    , viene visualizzata la cartella
    AuditSigning1
    .
  4. 4. Espandere la cartella
    AuditSigning1
    e selezionare
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. Nel riquadro
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Utenti
    e
    ProjectName
    Sicurezza
    Utenti
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  6. Nel riquadro
    Vista progetto
    , selezionare
    SigningController
    .
  7. Nel riquadro
    Proprietà
    :
    1. Aggiungere utenti e gruppi abilitati alla firma e doppia firma.
    2. Selezionare il tipo di workflow predefinito.
  8. Nel riquadro
    Vista progetto
    , selezionare la variabile.
    MANCIA: Ad esempio, se si desidera attivare un workflow di firma elettronica quando un utente modifica il valore di un indicatore lineare, configurare l'oggetto variabile associato al valore dell'indicatore.
    Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento firma di audit.
  9. Nella parte superiore del riquadro
    Proprietà
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    Firma AuditSigning
    .
  10. (Opzionale) Configurare le impostazioni predefinite di firma di audit selezionando un tipo di workflow e aggiungendo utenti e gruppi che possono completare il workflow.
    MANCIA: Le impostazioni di firma di audit predefinite vengono ereditate dall'oggetto
    SigningController
    .
  11. Ripetere i passaggi da 1 a 10 per tutte le variabili per le quali si desidera attivare la firma elettronica.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.