Driver CODESYS
Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller CODESYS in
FactoryTalk Optix Studio
.Tag del controller
È possibile caricare i tag in
FactoryTalk Optix Studio
in modalità offline nei seguenti tipi di file:Versione | File |
---|---|
CODESYS 2.3 | SYM |
CODESYS 3 | XML |
Accorciamento dei nomi
La funzione di accorciamento dei nomi è disponibile solo per i file CODESYS 3
XML
.Confermare che i nomi dei tag nel controller siano disponibili in questo formato.
Application name.POU name.Variable name
Dopo aver popolato la griglia della finestra di dialogo
Importa variabili dispositivo
, nella finestra di dialogo Accorciamento dei nomi
, selezionare:- No
- Ai nomi dei tag non verrà applicata alcuna modifica.
- Sì
- Verranno rimosse le seguenti parti del nome dei tag:. Questa funzione è disponibile per i metodi di importazione del controller e del file.Application name.POU nameAd esempio, se la variabile del controller èApplication.PLC_PRG.bPower, la parteApplication.PLC_PRGverrà rimossa e resterà solobPowercome nome di tag Premium HMI®.
- Sì, rimuovere tutti i livelli
- Questa opzione è utile se si importano più livelli di dichiarazione della variabile. Tutti i livelli di dichiarazione verranno rimossi e solo il nome della variabile rimarrà attivo. Questa opzione è disponibile solo quando si importano tag da un file.Ad esempio, presupponendo chesia nidificato in POU comeVariable name, il tag Premium HMI® verrà importato comeApplication name.POU name.POU_1 name.Variable name.Variable name
IMPORTANTE:
Il processo di accorciamento potrebbe non generare nomi di tag univoci. Se la stessa variabile è dichiarata in più di una POU, il tag verrà importato senza accorciamento applicato.
Griglia della finestra di dialogo Importa
Per ciascun elemento nella griglia, viene creata una riga con queste colonne.
Name-Type-Access Type-Size-Description
- Name
- Utilizzato per compilare la proprietàItem Namedella stringa dinamica e compilare il nome della variabile Supervisor corrispondente. I punti vengono sostituiti con un carattere di sottolineatura.
- Type
- Rappresenta il tipo di variabile nella stringa dinamica.
- Access Type
- Determina il tipo di accesso consentito:
- r
- sola lettura
- w
- sola scrittura
- n
- nessuno
- b
- lettura e scrittura
- Size
- Rappresenta la dimensione della variabile del controller (in byte).
Selezionando un numero di righe nell'elenco e selezionando
Importa
, viene creato un numero corrispondente di variabili all'interno del Supervisor. Il tipo di variabile è ereditato dal tipo di controller e il nome della variabile è ereditato dalla proprietà Nome elemento
del tag del controller.
NOTA:
Per connettersi al controller e recuperare i dati delle variabili, assicurarsi che le proprietà
Indirizzo IP dispositivo
e Indirizzo
del controller presentino valori validi.Fornire un feedback