Driver MODBUS
Osservare queste linee guida durante l'importazione dei tag del controller MODBUS in
FactoryTalk Optix Studio
.Tag del controller
I tag possono essere caricati in modalità offline in
FactoryTalk Optix Studio
da file CSV
.Il
CSV
esportato contiene i seguenti dati:Colonna | Descrizione |
---|---|
Symbol | Un nome di variabile. |
Address | L'indirizzo della variabile sul controller in uno dei seguenti formati:
|
Type | Il tipo di dati della variabile (opzionale, ma consigliato). |
Description | Testo della descrizione della variabile (opzionale). |
Esempio di dati esportati
VAR0001,CS13,BOOL,Description, PumpSts1,HR14,WORD,Description, InputReg,IR10,WORD,Description, F12234, IS21,BYTE,Description, SingleCoil110,SC110,BOOL,Description,
Fornire un feedback