Convertitore chiave-valore
Convertire il valore dell'origine nel corrispondente valore per la variabile padre, in base a una tabella di coppie chiave-valore. Il convertitore chiave-valore converte tra dati eterogenei, ad esempio un colore in valore.
Editor ValueMap
È possibile aprire l'editor ValueMap selezionando accanto al convertitore chiave-valore nell'Editor dei collegamenti dinamici avanzati.
L'editor ValueMap include:
Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Barra degli strumenti Convertitore. Selezionare per aggiungere una riga alla tabella o Elimina |
B | Selettore del tipo di dati. |
C | Tabella di valori chiave. |
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile con valore corrispondente a una chiave.
MANCIA:
La prima riga definisce il valore predefinito se non viene trovata alcuna chiave corrispondente. Nell'esempio, se il valore della chiave è 10 e non viene trovata nessuna riga corrispondente, viene restituito il valore di output Monday.
Output
Il valore che nella mappa è associato alla chiave.
Rappresentazione logica
Esempio di conversione logica nell'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati:
MANCIA:
Selezionare per aprire l'editor ValueMap, se necessario.
Fornire un feedback