Convertitore lineare
Convertire i valori dei dati raw in valori in scala in base alla relazione lineare applicata all'input.
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Pendenza | Quanto ripida è la linea. |
Intercetta | Il punto sull'asse Y attraverso il quale passa la pendenza della linea. |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.
Output
Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.
Rappresentazione logica
Esempio di conversione logica nell'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
:Fornire un feedback