Aggiunta di un dispositivo client

Configurare un dispositivo client target per consentire a
FactoryTalk Optix Studio
di trasferire
Applicazioni FactoryTalk Optix
sui dispositivi client tramite la rete.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, accanto a
    In esecuzione
    , selezionare l'elenco a discesa del dispositivo client target.
  2. (Opzionale) In
    Impostazioni dispositivo client
    , per visualizzare solo i dispositivi client remoti attivi, attivare/disattivare
    Dispositivi remoti attivi
    .
    MANCIA: Aggiornare i dispositivi client remoti selezionando
    Aggiorna
    .
  3. Selezionare uno dei seguenti:
    • Una cartella e selezionare
      Add
      .
    • Un dispositivo
      Accesso remoto di FactoryTalk
      e selezionare
      Add
      per aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionato
      Accesso remoto di FactoryTalk
      .
  4. (Opzionale) In
    Nome
    , modificare il nome del dispositivo target.
  5. In
    Indirizzo IP
    immettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
  6. In
    Nome utente
    , immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.
    IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target.
    Nome utente
    Windows®
    Un nome utente di sistema:
    • DOMAIN\
      username
      , per gli utenti di dominio.
    • .username
      , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio.
    • username
      , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.
    Nome utente Linux
    Un nome utente amministratore.
  7. (Opzionale, solo per dispositivi client
    Windows
    ) Selezionare
    Crittografia progetto sul dispositivo
    per crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.
    Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia del progetto.
  8. (Opzionale, solo per i dispositivi client
    Windows
    ) In
    Percorso destinazione
    , immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.
    MANCIA: Il percorso di destinazione di trasferimento predefinito è
    %localappdata%
    . Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizione
    C:\
    sul dispositivo client è protetta da scrittura.
  9. Scegliere
    Seleziona
    per selezionare il dispositivo client target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.