Editor dei collegamenti dinamici avanzati
L'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
consente di aggiungere una logica avanzata al valore del nodo sorgente.L'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
contiene:Elemento | Descrizione |
---|---|
1 | Il percorso della variabile impostato dal collegamento dinamico. |
2 | Un diagramma a blocchi che descrive il flusso di trasformazioni effettuate dai collegamenti dinamici e dai convertitori che calcolano il valore del nodo padre. |
3 | Direzione collegamento dinamico imposta la direzione tra i blocchi. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
|
4 | Usare Inserisci È possibile utilizzarlo per aggiungere un'ulteriore elaborazione su un output di un altro blocco. Ad esempio, è possibile moltiplicare il risultato di un ValutatoreDiEspressioni per valori costanti. |
5 | Utilizzare per modificare il percorso di origine o il percorso dei parametri di qualsiasi convertitore, in base al valore di una o più variabili. Utilizzare per collegare la variabile sorgente a un indice specifico della variabile padre.Utilizzare per creare un Convertitore chiave-valore o un Convertitore condizionale . Per ulteriori informazioni, vedere Convertitori.Utilizzare per creare un nuovo convertitore sul quale è possibile creare in modo dinamico il percorso di origine delle variabili. Queste opzioni sono disponibili solo per le unità ingegneristiche:
|
6 | Utilizzare Elimina |
7 | Utilizzare Modifica collegamento dinamico
|
Fornire un feedback