Creazione di un collegamento dinamico selezionando l'origine

Creare un collegamento dinamico utilizzando il riquadro
Proprietà
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo che contiene la proprietà da impostare tramite un collegamento dinamico.
  2. In
    Proprietà
    accanto al valore della proprietà da impostare, selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  3. Nel browser
    Collegamenti dinamici
    , selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
  4. (Opzionale) Per selezionare un attributo nodo come origine, in
    Attributo
    , selezionare un attributo.
    Ad esempio, selezionare
    BrowseName
    ,
    Valore
    o
    DisplayName
    .
  5. (Opzionale) Se si seleziona una variabile di array come origine, in
    Indice di array
    , immettere il valore di indice della variabile da usare.
  6. Scegliere
    Seleziona
    .
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimenti a origini dei collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.