Modifica di un collegamento dinamico

È possibile modificare un collegamento dinamico in tre modi. Si può modificare manualmente il collegamento dinamico, selezionare una nuova origine oppure trascinare una nuova origine nel collegamento dinamico in
Proprietà
.
  • Per modificare manualmente il collegamento dinamico:
    1. In
      Proprietà
      passare il puntatore del mouse su un collegamento dinamico e selezionare
      Edit
      .
    2. Modificare il percorso e premere
      Enter
      .
      MANCIA: È possibile modificare gli indici Alias.
  • Per modificare il collegamento dinamico selezionando una nuova origine:
    1. In
      Proprietà
      passare il puntatore del mouse su un collegamento dinamico e selezionare
      Modifica collegamento dinamico
      .
    2. Nel browser
      Collegamenti dinamici
      , selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
    3. (Opzionale) Per selezionare un attributo nodo come origine, in
      Attributo
      , selezionare un attributo.
      Ad esempio, selezionare
      BrowseName
      ,
      Valore
      o
      DisplayName
      .
    4. (Opzionale) Se si seleziona una variabile di array come origine, in
      Indice di array
      , immettere il valore di indice della variabile da usare.
    5. Scegliere
      Seleziona
      .
  • Per modificare il collegamento dinamico trascinando una nuova origine, trascinare la nuova origine nel collegamento dinamico esistente in
    Proprietà
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.