Configurazione della firma e della verifica del file

Aggiungere il segno del File e verificare la NetLogic per firmare elettronicamente i file e verificare l'integrità dei file con firma.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie
    , cercare
    File sign and verify
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Firma file e verifica
    su
    NetLogic
    in
    Vista progetto
    .
  4. Selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , selezionare
    FileSignVerify
    .
  6. In
    Proprietà
    , in
    PublicKey
    , immettere il percorso della chiave pubblica.
    Ad esempio, immettere
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    MANCIA: La chiave pubblica verrà generata successivamente.
  7. In
    PrivateKey
    , immettere il percorso della chiave privata.
    Ad esempio, immettere
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    MANCIA: La chiave privata verrà generata successivamente.
La NetLogic
FileSignVerify
espone i seguenti metodi di evento:
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    . Generare la coppia di chiavi pubblica e privata per i file di firma.
  • SignFile
    . Firmare il file passato come parametro.
  • VerifyFileSignature
    . Verificare l'integrità di un file e di una firma passati come parametri.
Progettare l'interfaccia dell'applicazione e associare eventi ai metodi esposti.
MANCIA:
Scaricare un esempio di progetto:
FileSignAndVerify.zip.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.